结果:找到"PCB更新 Altium Designer",相关内容961条
- 更新PCB时希望能直接更新到新的窗口
- 现在是右键PCB选择在新的窗口打开之后再更新PCB,不会在新的窗口更新,而是直接新建一个标签,特别麻烦,希望能直接更新到新的窗口
- 所属专栏: PCB设计 标签: 更新PCB 发帖人:bboy110 发帖时间:2023-08-27 08:45:00
- 原理图不动,也不保存,直接更新到PCB,有几个元件发生了错误更新
- 有几个器件,在原理图中什么都没改变,也没有保存,直接点原理图更新PCB,中间会把这几个器件删除然后再增加,要重新布局定位,每次都这样。但同样的器件,有几个在原理图更新PCB的过程中是正常的,没有删除再增加。
- 所属专栏: PCB设计 标签: 更新PCB 错误更新 发帖人:登高揽景 发帖时间:2021-11-22 10:20:00
- 建议增加按原理图选择性更新PCB。
- 标准版,离线模式。在PCB图中用自主方式添加了几个封装,在后来设计的过程中,又改动了原理图。然后再按原理图更新PCB时,就会删除PCB上自主添加的那些封装,这过程中只是会提示修改和移除了哪些器件或封装。每次更新后都要重新手动添加回需要的器件封装,好麻烦啊。建议增加更新时,在更新器件列表名前增加勾选框,让用户自主选择,不需要更新或移除的封装或器件,将器件名前面的勾选框取消就好了。希望采纳!
- 所属专栏: PCB设计 标签: 更新PCB,PCB更新 发帖人:BoatLin 发帖时间:2021-10-10 15:35:00
- 新人小白求教
- 我在立创EDA设计了原理图,后来因为没有外网,PCB设计的时候是从立创EDA导出然后用AltiumDesigner10画的,现在有外网了,原理图做了些改动,可以把AltiumDesigner10画的PCB上传到立创EDA上进行更新吗?
- 所属专栏: PCB设计 标签: PCB更新 Altium Designer 发帖人:惊心动魄 发帖时间:2021-09-07 09:23:00
- PCB更新问题
- 立创EDA软件是谁设计的,元件标号更改后PCB更新,就是移除新增,而不是替换,真的醉了,近千个元件让我重排一次?设计这个软件的是不是缺根筋?
- 所属专栏: PCB设计 标签: PCB更新问题 发帖人:XI5D 发帖时间:2019-09-20 03:19:00
- 一个工程下有两个SCH和两个PCB,更新PCB时如何将SCH和PCB相对应。
- 如:工程下有1.sch,2.sch,1.pcb,2.pcb。如何将1.sch更新到1.pcb。我现在问题是,将1.sch更新到1.pcb时,也会蒋2.sch更新至1.pcb。
- 所属专栏: 原理图设计 标签: 更新pcb 发帖人:五星老管 发帖时间:2019-06-02 09:10:00
- 求助贴,关于AD(AltiumDesigner)使用
- 求助贴。有没有熟练使用AltiumDesigner的大佬指导一下,如何关闭/隐藏原理图设计界面的右侧库文件最下方供应商链接和供应商信息。因为在使用【库窗口】时,这两项参数根本用不到,而软件默认的这两个参数反而占很大空间,影响使用[元器件选择]窗口。关键字:AltiumDesigner,原理图,库文件,使用习惯
- 所属专栏: 技术交流 标签: 原理图 AD Altium Designer 发帖人:AN 发帖时间:2018-11-20 09:20:00
- eda无法导入AD原理图
- 创建了工程后打开AD的原理图和PCB,都提前用AD另存为ascii格式的,导入PCB正常,但是导入原理图就一直显示正在连接服务器,几小时过来还是,原理图文件还不到1M大小
- 所属专栏: 原理图设计 标签: EDA ALTIUM DESIGNER 发帖人:cheny3922 发帖时间:2018-09-21 09:32:00
- 最新版AltiumDesigner17.1.5画PCB板外框问题
- 新版AltiumDesigner17.1.5画PCB板外框不能放在KeepOut层了,只能放在机械1层了原来是开孔、外框都放在KeepOut层现在外框放在机械1层,如果KeepOut层放有圆环,现在圆环还会开孔吗?
- 所属专栏: PCB设计 标签: Altium Designer 17 PCB 发帖人:KH 发帖时间:2017-09-19 15:37:00
- 电路图更新版本问题
- 请教一下,我一般画一个电路出来一般都改好几次才成型,假如我画了第一版本V1.0电路板,但是这版本不完善,需要删除一些电路,在增加一些电路等等操作。当我改完之后的原理图需要更新到V1版本的pcb中,但是这时候有一些元器件已经删除了,有一些元器件已经增加了。然后我的元器件编号都变了,怎样更新到V1版本pcb中,还尽量不破坏V1版本的PCB布局布线等。大家在改板子的时候有什么好的操作。
- 所属专栏: 技术交流 标签: altium designer 发帖人:etalacc 发帖时间:2017-09-07 23:02:00
返回